Smart Home Systeme & Lösungen » Die beliebtesten Geräte
Aktualisiert: 17.08.2023 | Lesedauer: 8 Minuten
Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Es stehen mehrere Dutzend interessante Hausautomationssysteme zur Auswahl, die sich im Funktionsumfang unterscheiden. Da ist es gar nicht so einfach, eine zu den eigenen Bedürfnissen passende Lösung zu finden.
Damit sich die Anschaffung dauerhaft lohnt, empfiehlt sich zunächst eine kurze Bedarfsanalyse: Welche Aufgaben soll die Heimautomation erfüllen?
Wenn du gerade erst in das Thema Smart Home einsteigst, ist es sinnvoll sich einen Überblick zu verschaffen, bevor du dich über bestimmte Systeme informierst.
Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zu Komponenten, Installation und Datenschutz findest du in unserem Smart Home Ratgeber für Einsteiger.
Dort erfährst du außerdem, welche Lösungen zur Verbindung bei den baulichen Voraussetzungen in Frage kommen und findest alle Möglichkeiten zur Steuerung und Vernetzung auf einen Blick.
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme zur Hausautomatisierung.
Einige sind primär für bestimmte Aufgaben gedacht, beispielsweise für die drahtlose Lichtsteuerung über Funkschalter, Smartphones und Tablets.
Andere stellen eigenständige Systeme zur unsichtbaren Einbindung in Geräte, Steckdosen und Schaltschränke dar.
Dann gibt es Lösungen für mehr Wohnkomfort, die auf einen klar definierten Bereich zielen, etwa mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden, energiesparendes Heizen oder das Fernschalten von Steckdosen.
Rundum-Lösungen wollen dagegen möglichst viele Bereiche des intelligenten Wohnens abdecken.
Weil nicht alle Systeme und Produkte miteinander kompatibel sind, sollten schon vor dem Kauf alle Anwendungsbereiche in Betracht gezogen werden.
Steht eine Hauptaufgabe im Vordergrund, die besonders wichtig ist, reicht oft ein Smart Home-System aus, das genau diese spezifische Anforderung erfüllt. Rundum-Heimautomationssysteme berücksichtigen mehrere Bereiche.
Damit du ein Smart Home System findest, welches langfristig alle deine Bedürfnisse deckt, bieten wir zahlreiche Ratgeber und Projekte aus allen Anwendungsgebieten von Smart Home zur Inspiration.
Smart Home Licht
Smart Home Sicherheit
Smart Home Heizung
Smart Garden
Smart Home Entertainment
Smarte Fitness-Tracker
Smart Home Projekt Idee: Wickeltisch-Beleuchtung smart einrichten
Das Baby wird mitten in der Nacht wach und braucht eine neue Windel.
Lange Wege zum Lichtschalter und grelle Lampen einschalten? Undenkbar, schließlich soll das Kleine schnell wieder einschlafen.
Praktisch wäre es doch, wenn sich eine angenehme, gedämpfte Beleuchtung an der Wickelkommode automatisch per Bewegungssensor einschalten würde.
Bei der Auswahl eines für deine Zwecke optimalen Smart Home-Systems bieten wir umfassende Unterstützung.
Auf der Seite jedes Smart Home Systems informieren wir in unserem Ratgeber über die Vor- und Nachteile der betreffenden Lösung.
Vernetzte Heimautomationssysteme arbeiten in der Regel mit einer eigenen Systemzentrale (Gateway, Basisstation) für den Anschluss an den WLAN-Router und mit einer eigenen App. Eine Verständigung zwischen Smart Home-Lösungen verschiedener Hersteller findet normalerweise nicht oder nur eingeschränkt statt.
Für dich als nutztende Person bedeutet das: Sobald mehrere Systeme in deinen Räumen eingesetzt werden sollen, etwa eines zur smarten Lichtsteuerung und eines für die intelligente Wärmeregulierung, hantierst du mit unterschiedlichen Apps.
Jede App ist für eine andere Aufgabe zuständig. Möchtest du etwa bei der Ankunft zu Hause nach Feierabend aus dem Auto heraus das Licht und die Heizung einschalten, ist dazu mehr als ein Handgriff erforderlich.
Verschiedene Möglichkeiten zur Vernetzung unterschiedlicher Smart Home Systeme haben wir in unserem Ratgeber "Smart Home Software" genauer erklärt!
Immer mehr Geräte im Smart Home können auch über Sprachassistenten gesteuert werden. Die digitalen Assistenten sorgen für komfortable Funktionen und eine einfache Bedienung auf Zuruf.
Neben vernetzten Lautsprechern lassen sich smarte Lampen, Rollläden, die Heizung oder vernetzte Küchengeräte wie Kaffeemaschinen über natürliche Sprache bedienen. Sprich einfach, was du wünscht.
Die Assistenten melden mit natürlich klingender Stimme die Ausführung der Befehle.
Amazon Echo und Alexa
Alexa ist ein eigens von Amazon entwickelter, cloudbasierter Sprachdienst, der es beispielsweise ermöglicht, Smart-Home-Geräte via Sprachbefehl zu steuern, Musik abzuspielen oder Wetterinformationen bereitzustellen.
Zwar lassen sich auch andere, mitunter sogar herstellerfremde Geräte mit Alexa steuern, in erster Linie ist die Sprachassistenz aber für den Amazon Echo konzipiert.
Der Lautsprecher reagiert auf die menschliche Stimme und ist mit einer Spracherkennung ausgestattet.
Sobald man das Aktivierungswort nennt oder die Aktionstaste an der Oberseite des Geräts drückt, ist der Echo bereit, Fragen oder Befehle entgegenzunehmen.
Google Home und Assistant
Google Home ist ein Gerät, das per Stimme gesteuert wird. Der Lautsprecher erfasst permanent die Geräusche des Raumes in dem er steht.
Aktiv wird er jedoch erst beim Sprechen der Worte "Ok Google" oder "Hey Google".
Nach dieser Aktivierung kann man mit seiner Stimme einen Befehl an den Assistenten übertragen. Dabei wird dieser Befehl live an Google Server gesendet und weiterverarbeitet. In der Folge erhält man eine gefühlte Sekunde später die Antwort aus dem Lautsprecher von Google Home.
Die Voice Search Funktionalität dahinter ist gleich dem Google Assistant auf dem Smartphone.
Apple HomePod und Siri
Die bisherigen Sprachassistenten von Google, Amazon und Co. erhalten nun Konkurrenz von Apple. Doch das amerikanische Unternehmen betont, dass der HomePod in erster Linie dazu gedacht ist, Lieder, Hörbücher oder Podcasts von Apple Music zu streamen.
Zusätzlich lassen sich Funktionen in der Hausautomation steuern.
Und Siri beantwortet alle Fragen und erledigt alle Aufgaben so, wie es Apple-Nutzer von ihrem iPhone gewohnt sind.
So startet Siri die Musikwiedergabe, informiert über die Wetterlage, verwaltet den Kalender oder liest persönliche Nachrichten vor.
Gerade das Rasenmähen und das Wässern des Gartens per Gießkanne und Schlauch nehmen besonders viel Zeit in Anspruch.
Gut, dass du das Gießen und Mähen mittlerweile per Smartphone anstoßen und bedienen kannst.
„Smart Gardening“ oder kurz „Smart Garden“ steht für die intelligente Steuerung von Mähroboter und Bewässerung.
Vernetzte Bewässerungssysteme und Mähroboter der neuesten Generation halten per Funk Kontakt zu einer App auf dem Smartphone oder Tablet.
In der App können alle relevanten, deinen Garten betreffenden Einstellungen vorgenommen werden:
Grün- und Pflanzenflächen, bevorzugte Mäh- und Gießintervalle, gesonderte Regeln für Werktage und das Wochenende und so weiter.
Während du das Auto am Morgen durch das Tor auf den Parkplatz des Unternehmens lenkst, gehen die Lichter am Eingang, im Flur und in den Büroräumen an – aktiviert von den per Internet übermittelten Positionsdaten des Smartphones in deiner Tasche.
Smartes Licht hilft, die Beleuchtung komfortabel, effizient, energiesparend und umweltfreundlich zu steuern.
Bedarfsgerechtes Licht steigert das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und schont den Geldbeutel. Mit nur einem Fingerzeig kannst du von überall im Gebäude die Beleuchtung der Tageszeit anpassen – auch im Außenbereich.
Damit setzt die Außen- oder Schaufensterbeleuchtung erst bei Dunkelheit ein und erlischt zu einem festgelegten Zeitpunkt. Ganz nebenbei misst du den Energieverbrauch.
Ein Großteil des Energieverbrauchs geht fürs Heizen drauf.
Eine smarte Heizungs- und Raumklimasteuerung ist der richtige Weg, um nachhaltig Energie zu sparen und vom Plus an Heizkomfort zu profitieren.
Von intelligenten Heizkörperreglern für einzelne Räume bis hin zur zentral gesteuerten Heizung in Unternehmensgebäuden, Geschäftsräumen oder Etagenbüros finden sich smarte Lösungen für jeden Bereich.
Funkgesteuert und mit dem Internet verbundene Automatiksysteme berücksichtigen deine individuellen Wärmebedürfnisse und reagieren auf äußere Einflüsse wie das Wetter.
Obendrein war die Bedienung der Heizung noch nie so einfach!
Einbruchschutz muss sich nicht auf einbruchhemmende Türen und Fenster beschränken.
Intelligent vernetzte und per App steuerbare Sicherheitstechnik schützt Ihr Unternehmen, schreckt ungebetene Besucher ab und bietet bei Einbruch, Feuer oder sonstigen Gefahren rasche Hilfe.
Ob Teillösung wie smarte Video-Türsprechanlage mit Bildübertragung auf Ihr Smartphone oder modulare elektronische Rundum-Überwachung für Gebäude:
Die schlauen Systeme ergänzen die mechanische Gebäudeabsicherung und passen sich flexibel an die Bedürfnisse undArbeitsgewohnheiten an.
Ob auf der Couch im Wohnzimmer, beim Kochen in der Küche oder auf dem Balkon: Individuelle Musik und maßgeschneidertes Video-Entertainment wird im Alltag immer wichtiger.
Beim Smart Home Entertainment genießt du Musik, Filme, Serienhighlights, Dokumentationen, Bundesligaübertragungen, Konsolen-Games und Hörbücher in den eigenen vier Wänden in Top-Qualität.
Über das Heimnetzwerk stehen die auf PCs, Notebooks und Netzwerkfestplatten gespeicherten digitalen Medien stationären und mobilen Endgeräten zur Verfügung, etwa vernetzten Fernsehgeräten, Handys und Tablets.
Vernetzte Kleingeräte zur Überwachung von Körperfunktionen und smarte Gadgets bieten viele praktische Nutzungsmöglichkeiten im Alltag.
Activity Tracker, Personenwaagen, Schlafsensoren und Wearables, vor allem smarte Armbanduhren, unterstützen etwa beim Sport und Gesundbleiben sowie auf Reisen.
Die smarten Helfer messen mit Sensoren Puls, Blutdruck, Blutzucker, Gewicht und wie viel du dich bewegst. Bei Über- oder Unterschreiten der gewählten Limits erhältst du eine Push-Nachricht.
Über stromsparendes Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) funken die Geräte Messwerte und Statusinformationen zum Handy, Tablet oder Computer.
Dort werten Apps die Daten aus, verschaffen einen grafischen Überblick und erstellen individuelle Fitnesspläne.